This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:用于TSW1400EVM+ADS42LB69组件的自定义固件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639327/tsw1400evm-custom-firmware-for-the-tsw1400evm-ads42lb69-assembly

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: ADS42LB69EVM

您好!

我正在使用 TSW1400EVMADS42LB69EVM。 据我所知,TSW1400EVM从ADC捕获数据流,然后将其写入DDR内存。 之后,HSDC使用USB接口从DDR下载数据。 我需要使用内置Stratix芯片制作一种数字滤波器,它位于ADC和DDR内存之间。

在HSDC文件夹中,我找到了"Source Code"子文件夹,其中是并使用Verilog代码存档"TSW1400_ADC_DAC_Qar.zip":TSW1400_ADC_REKT_ver2.2_22032013。2203.2013万。 据我所知,我需要编辑此文件,编译它并下载到FPGA 以实现我的目标。

在源代码中,将显示一个指向包含常量的外部文件的链接:`include "./ver/defines.vh"

当我打开它时,我的ADC模型没有常量:ADS42LB69EVM。

那么,如果我想为FPGA编写固件,我需要做什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正如我所看到的,我并不是唯一一个希望使用ADC和TSW1400进行信号处理并通过USB端口获取数据的人。 有些人在使用LabView,但我更喜欢使用Wolfram Mathematica。 那么我能用Mathematica控制这个硬件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    自动化的工作方式是通过DLL提供的函数调用。 如果你能利用从Mathematica得到的这些,那应该是有效的。 将HSDCPro安装在Windows 'Programs'文件夹的以下子文件夹中后,您可以在硬盘驱动器上找到DLL和文档:'\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL'。 如果这有帮助,请告诉我。

    此致
    Matthias