This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:校验和计算

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634263/ads1263-checksum-calculation

部件号:ADS1263

您好,

有人能解释一下校验和的工作原理吗?

查看数据表第72页中的示例。

如果I XOR,则数字(12h ^ 34h ^ 56H ^ 78h ^ 9Bh)= 93h, 而非EBh。

如果我将数字(12h + 34h + 56H + 78h + 9Bh)相加= 1AFh,并且在获取LS字节后,它是AFH -同样不是EBh

示例中是否有错误?

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ehud,

    是的,您回答正确。 此示例在数据表中错误... 请参阅以下附加信息中的本E2E主题:

    e2e.ti.com/.../45.0583万

    如果您需要任何其他说明,请告诉我!

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克里斯托弗
    我还有一个问题:
    在数据表(第79页)中,说明ADC1自动校准完成后,DRDY会变低。
    是什么导致它再次高? 您是否必须读取偏移寄存器?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ehud,

    好问题:应在使用ADC的连续转换模式时执行校准。 在此模式下,/DRDY将保持低电平,直到:

    1. 发生SCLK下降边缘(因此发送任何SPI命令将导致/DRDY返回HIGH)



    2. 它将在下一个/DRDY下降边缘之前自动脉冲高16个fCLK (以指示下一个转换已完成)。


    数据表中的第67页提供了有关/DRDY引脚行为的详细信息。 这有帮助吗?

     

    此致,
    Chris