This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADC输出意外DIP

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/641096/ads1248-adc-output-unwanted-dip

部件号:ADS1248

大家好。

我的客户正在使用ADS1248进行RTD感应。

当模拟输入不降低时,他们会看到偶尔的ADC骤降。

可能的原因是什么? 他们设置PGA设置= 4 x增益。

所附图表中的ADC值返回计算为电压值:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西


    您是否能够提供电路原理图和说明以及电路如何运行? 我还想知道他们是否正在使用多个不同的渠道和使用不同的PGA增益? 它们运行的数据速率是多少? 了解所有配置寄存器的设置以及所有读数之间的时间非常重要。 我还想从ADC获取原始数据。 如果用于生成图解的数据可用,我将需要所有这些数据。

    此问题可能由几种不同的原因引起。

    1.通信错误-如果SCLK上有噪音,则可能会提前DOUT寄存器,以给出主中继器读取的错误值。 通常,这会提供比预期值更大的值,但可能存在其他错误。 我还会检查SPI计时以确保没有

    2.在超过PGA范围的同时循环通过不同的通道-如果在输入较大时将PGA设置为高增益,则会超出PGA范围。 过载恢复可能需要额外的时间才能恢复到运行状态。 这也是输入电压的函数,因此可能有其他外部因素导致此噪音。 我会尝试在数据读取之间添加一些延迟时间,以查看额外的时间是否有助于解决此问题。 或者,您可以为每个通道添加两个读数,以查看第二个读数是否没有此DIP。

    3.稳定时间-与PGA过大相似,通过将电流路由到不同的通道,电路中可能存在一些异常稳定。 我希望结果将是一致的(所有数据都较低,而不是偶尔出现的骤降)。 但是,您可以用相同的方法检查这一点,方法是在ADC读数之间增加额外的时间,或者通过读取读数查看第二个读数是否稳定到正确的值。

    4.电源尖峰-另一个可能是电源噪音的问题。 如果电源噪音很大或有较大的峰值,ADC可能会给出异常的读数。 在电源峰值非常大的情况下,设备也可能会重置。 如果他们现在使用的是开关电源,请让客户更换为清洁电源,看看是否有帮助。

    我相信还有其他可能的错误来源,但这就是我现在能想到的。 要解决此问题,我们需要更多有关客户系统,系统设置方式以及设备数据的信息。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西


    您是否能够解决客户的问题? 如果我的一个建议有帮助的话,那就太好了。 如果不是,只需在下面发布回复,或者如果旧线程已被锁定,则创建新线程。


    吴若瑟