This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:输入TVS二极管计算

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69, DAC161S997, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634141/dac161s997evm-input-tvs-diode-calculation

部件号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他部件:TPS7B69DAC161S997TPS7A16

大家好,

我的客户正在其项目中使用DAC161S997。 最大回路电压为36V。 系统使用TPS7B69 40V/150mA为整个系统供电。  现在他们用SM6T39CA作为TVS二极管在电压输入抑制 高压 ,现在他们想确定它是否正常? 它们指的是TIDU385A。

希望您能帮助检查此问题。

此致,谢谢!

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TIDU385A设计指定10V至33V DC的输入范围。  所选电视显示33.3VWM值,为69.7VC。  通常,最高工作电压将决定TVS二极管的工作电压VWM。  此参数通常被标识为TVS设备在正常操作期间提供高阻抗和低待机电流时的额定工作峰值电压。  在最大36V电压下,电视很可能开始导电,这可能在其数据表中指定。  还需要注意的是,此特定电视的VBR (击穿电压)值为37.1V。

    我的建议是使用VWM较高的电视。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    感谢您的回答。 我还有另一个问题,正如我 前面所说的,最大输入电压为36V,而LDO最大输入电压为40V,我想知道这种设计是否合适。 它能否处理浪涌电压? 或者,如果我应该为客户选择更高的输入电压LDO,例如60V?

    希望你能回答我的问题。

    此致,谢谢!

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据数据表,TPS7A16系列具有3V至60V的宽输入电压范围,因此我不确定您提供的上述“40V”指标来自何处。 您可以使用此信息选择钳位为~60V,工作电压高达36V的电视。 它可能只是简单地权衡保护与准确度@最大输入电压(36V)。

    此致,
    马特