This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在TSW1400/lvib:Frame.vi数据的变体时发生错误91可能原因:LabVIEW:变体的数据类型与连接到输入类型的数据类型不兼容。

Guru**** 2813525 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633824/tsw1400evm-error-91-occured-at-variant-to-data-in-tsw1400-lvib-frame-vi-possible-reason-s-labview-the-data-type-of-the-variant-is-not-compatible-with-the-data-type-wired-to-the-type-input

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5818EVMAFE5818

按下 AFE5818 EVM GUI上的初始化按钮时,TSW1400 HSDC Pro GUI上显示以下错误,该错误显示为以下行以及附加的图像文件

在TSW1400/lvib:Frame.vi中的数据变体处发生错误91

可能原因:
LabVIEW:变体的数据类型与连接到输入类型的数据类型不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash M10,

    我们正在研究此错误,并将很快为您提供答案。 您是否正在使用AFE5818EVM用户指南来执行设置过程?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在使用AFE5818 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subash,

    很遗憾听到您在使用EVM工具时遇到问题。 这里有几个问题供您回答;

    • 您正在使用什么版本的HSDC Pro和HMC-DAQ GUI?
    • 您是否在HMC-DAQ GUI之前安装了HSDC Pro? 如果没有,请卸载两个GUI,重新启动PC并首先重新安装HSDC Pro。
    • 您是否已将AFE5818EVM和TSW1400EVM连接到额定值至少为2A的单独实验室电源?

    我们还建议使用Windows 7 PC进行GUI安装。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我正在使用HSDC Pro 4.2 和HMC 2.8。

    系统仅适用于Windows 7 PC。 电源设备仅是独立的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subash,

    请发送两块板的设置图片吗?

    此致,
    奥卢