This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:关于输出电压符合范围

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638022/dac5672-about-output-voltage-compliance-range

部件号:DAC5672

您好,

我正在确认DAC5672的合规范围。 然后,我想问被终止的抗阻器。 当我们使用射频变压器(如数据表第18页的图20所示)和2Vpp作为变压器的主输入时,应更改端接电阻器的哪个值?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiyuki,

    我不知道你要求什么。 2Vpp表示变压器的初级输入的什么意思? 此部件可以执行的最大值为1.2V,最高性能的建议值为0.5V-p

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim -San,

    感谢您的回复。 我想确认从-1V到+1V(2Vpp)的电压摆幅是否在合规范围内。 我认为符合性范围是从-1V到+1.25V。 正确吗?

    此致,

    Toshiyuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiyuki,

    是的,您回答正确。 这就是数据表中所述的内容。 您不考虑使用DAC5672A部件的原因是什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    我了解DAC5672可以输出2Vpp。 但是,为获得最佳性能,建议使用0.5Vpp。  

    我的客户将使用DAC5672。 请告诉我DAC5672和DAC5672A之间的区别是什么。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki,

    AVDD和DVDD之间DAC5672A和DAC5672电压差的主要差异。 DAC5672允许AVDD和DVDD之间的最大电压差为-0.5V至+0.5V。 如DAC5672A一样,AVDD和DVDD之间的最大允许电压差为-4V至+4V。

    此致,
    Neeraj