请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299-4 您好,
我有几个关于ADS1299-4之间通信的问题。
在检查IC和Arduino之间的通信时,我尝试先读取一些寄存器值。 -请参阅附件
问题1. 我想确认我获得的ID寄存器值是否正确。
我得到的是0xDF,而不是默认的0xXC (根据数据表),而其他寄存器返回默认值。
设备是否出现故障?
这个问题与 e2e.ti.com/.../60.2946万有关
问题2. 我不能写任何登记册,但我可以读出。 (即使在写入后,寄存器值仍与默认值相同)是因为电压值不正确还是IC故障?
PS。 下面给出了电容器电压与GND的关系。
DVDD:3.3 V
AVDD:2.5 V
AVSS: - 2.5 V
VCAP1: - 1.2 V
VCAP2:0.0 V
VCAP3:1.8 V
VCAP4: - 2.5 V
附件-
谢谢你。