请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他部件:ADS1299,
我想知道此设备是否获得FDA的510k许可,或者如果使用此设备进行研究,任何人都有获得IRB批准的知识。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道此设备是否获得FDA的510k许可,或者如果使用此设备进行研究,任何人都有获得IRB批准的知识。
您好Haley:
感谢您对我们的ADS1299的关注!
从我所能了解到的情况来看,510k的间隙不适用于医疗设备终端设备中的特定组件。 相反,它要求您将向市场发布新医疗设备的意向通知FDA。 另一方面,IEC/AAMI标准规定了终端设备必须遵循的标准和法规,才能获得FDA批准。
这个问题超出了我们论坛的范围。 我将结束这一主题,但如果您对ADS1299EEGFE-PDK或ADC本身有更多的具体问题,请启动一个新的主题,我很乐意为您提供帮助。
此致,