This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82在840MHz DACCLK下不工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638809/dac38j82-dac38j82-not-working-at-840mhz-dacclk

部件号:DAC38J82

尊敬的先生:

我们正在DACCLK上使用DAC38J82 - 2.4GHz,绕过DAC PLL。 速率-半速率,插值- x2。 线路速率- 6Gbps

我的SerDes参考克分频器是4。所以Serdes参考频率是600MHz,多普勒因子是5。 因此,串行PLL输出频率为3Gbps,即线路速率的一半。

现在,我将DACCLK更改为840MHz,线路速率=4.2Gbps。将SerDes参考时钟分配器更改为2,-参考时钟为420MHz,MPY -5 以满足半速率的要求。

在这种情况下,SYNC不是断言(如,高)。 它是连续切换的,而在2.4GHz同步中则是连续的高。

除了更改SerDes参考除法值之外,还可以更改任何其它配置。

我的疑虑,  

1.如何计算jesdclk-div值?

2.甚么是总线宽度?

此致,

Jaya Bharath