This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:限制寄存器的格式:8位?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634466/adc128d818-format-of-limit-registers-8-bits

部件号:ADC128D818

ADC128D818限制寄存器(地址2Ah - 39h)指定为8位(数据表3,表19),即使模拟读取值为12位。  如何设定限制?  作为12位表示的8 MSB?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    欢迎来到我们的e2e论坛! ADC128D818中限制寄存器的8位值基于以下公式:

    v_limit =(十进制代码)(Vref)/2^8

    示例1:如果CHX High = 1111b = 15d,则V_LIMIT =(15)(2.56)/2^8 = 0.15

    示例2:如果CHX高= 1010.101万b = 42d,则V_LIMIT =(42)(2.56)/2^8 = 0.42

    如果您的问题得到了解答,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢!