This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304L25:为AMC1304L25推荐LVDS接收器芯片

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L25, SN65LVDS051, SN65LVDS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633954/amc1304l25-recommend-a-lvds-receiver-chip-for-amc1304l25

部件号:AMC1304L25
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS051SN65LVDS180

您好! 由于DSP (2.8377万)和电源装置之间的距离很远,因此需要通过电线进行连接。 因此,选择了AMC1304L25,数字接口为LVDS,以提高抗干扰能力。 时钟频率为20MHz;预计会推荐一个LVDS接收器芯片,该芯片可以访问2或4个LVDS信号。 执行AMC1304L25与DSP2.8377万之间的电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tina:

    需要注意的一个驱动AMC1304L25的设备是SN65LVDS180,它具有一个Xmit和一个RCV通道。 SN65LVDS051有两个Xmit和两个RCV信道。 根据您的主板布局,也有单个XMTR和RCVR设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

      非常感谢您的回复。我需要一个包含   两个或四个RX和零个TX的芯片,这种芯片的使用量大 且更便宜。 可以达到20MHz信号的性能。 您有什么要推荐的吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Tina!

    SN64LVDS33和SN64LVDT33是四路接收器,而SN64LVDS34和SN64LVDT34是双路接收器。  也许其中一个会满足您的需求。  请随时告知我们!