This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用OPT8320的深度数据创建图像

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633999/how-to-use-depth-data-of-opt8320-to-create-an-image

主题:OPT8320中讨论的其他部件

我们正面临一个问题,非常感谢您提供任何帮助,我们已使用STM32F446ZET从opt8320收集了所有数据,并且没有丢失 ,我们需要重新创建映像以验证,如何完成。提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pe2e.ti.com/.../ONE_5F00_FRAME_5F00_60ROW_5F00_80PIXEL.txtlease查找收集的数据,即每个32位像素(显示每个8位小数,其中起始为lsb 8位小数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.mouser.com/.../opt8320-888031.pdf</s>88.8031万

    请参阅7.3 .5.1 和上的一节。  您能否分享您的最终应用程序是什么?

    -Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上正在处理通过STM32f446ze从OPT8320到RPI的高速数据传输,我们需要在发送之前验证此数据。我们担心的是,如何使用此数据查看image.ca,您向我们提供 OPT8320-CDK-EVM中使用的Cypress控制器的源代码 板。 请建议一种将我们的opt8320与体素查看器连接的方法。 期待有效的回复