This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629224/usb2any

线程中讨论的其他部件:USB2ANYPGA900EVMPGA900

你好。

我买了一个pga900evm,它是随usb2any一起提供的。 我怀疑usb2any不工作,因此我想知道如何订购其中一个? 我似乎在网上或TI网站上都找不到它,如果仅USB2ANY损坏,我就必须再次订购整个评估模块,这毫无意义? 请如何更换或更换此部件并获得一个有效的部件?

USB2ANY在连接到pga900 gu (USB2ANY主板上连接器J4的6号插针)时不能正常供电。 提供+3.3V电压。 USB2ANY上连接器J5的6号插针提供+5V电压。但我无法使用它来更改寄存器或使用SPI,OWI或I2C与PGA900EVM进行通信的任何事情(我购买了2个额外的PGA900芯片,以确保它们不是损坏的芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,无法订购独立USB2ANY。 您是否能够与USB2ANY自身连接? 是否可以通过运行GUI安装中应包含的固件加载程序来检查USB2ANY上加载的固件。 USB2ANY文件夹位于以下位置:C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK,固件加载器位于bin文件夹中。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我加载了固件 USB2ANY_2_6_3_2,pga900 0.0 版本为3.3 .

    usb2any可以连接到GUI,当我单击任何按钮时,GUI会更改低级配置,反之亦然。

    唯一不能正常工作的是,如果我点击OWI或I2C,如果USB2ANY没有断开,它会崩溃,但我认为这是设计原因

    当我连接pga900evm时,我尝试读取ADC或DAC,或者当我上下更改桥接电阻时,单击平衡桥不会将数字重置为默认的vaes 289.7 欧姆(无论是否连接pga900) EEPROM读取提供零意味着与pga900芯片无通信。

    我不确定是usb2any,pga900evm还是pga900gui不能正常工作。 目前usb2any似乎按预期工作,没有什么特别的。pga900 EVM更换了pga900芯片,所以我不确定还会发生什么问题,因为我没有使用OWI或数字桥接IC。 所有的电源调节器都提供正确的电压,我的连接正常,因为我使用的是工作时使用的相同电压。

    这种情况会使我卸载并重新安装的GUI保持不变。 我不得不离开评估几个星期,这显然对我的工作不是很好,因为我无法让它工作,而且我不能在不知道这一问题到底是什么的情况下冒险购买另一个。