你好。
我买了一个pga900evm,它是随usb2any一起提供的。 我怀疑usb2any不工作,因此我想知道如何订购其中一个? 我似乎在网上或TI网站上都找不到它,如果仅USB2ANY损坏,我就必须再次订购整个评估模块,这毫无意义? 请如何更换或更换此部件并获得一个有效的部件?
USB2ANY在连接到pga900 gu (USB2ANY主板上连接器J4的6号插针)时不能正常供电。 提供+3.3V电压。 USB2ANY上连接器J5的6号插针提供+5V电压。但我无法使用它来更改寄存器或使用SPI,OWI或I2C与PGA900EVM进行通信的任何事情(我购买了2个额外的PGA900芯片,以确保它们不是损坏的芯片。