This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:硬件,用于转换的时钟链的可靠性

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, ADS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637818/ads1174-hardware-reliability-of-the-clock-chain-for-conversions

部件号:ADS1174
在“线程: ADS1178”中讨论的其它部件

你好。

我希望开发一种在UTC上同步模拟测量的设备。 目标是使多个具有模拟测量值的设备以+/- 100ns同步。 假设我们在UTC上有一个完美同步的10MHz时钟(使用GPS芯片),并且每个器件中的ADS1174的/SYNC引脚使用也与UTC同步的脉冲从低状态同步到高状态。 ADS1174的样片是否会同步? 样品是否会长时间保持同步(几天,这是时钟链可靠性的问题)?

感谢您的帮助,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

    感谢您的帖子!

    是的,无论配置的数据速率如何,ADS1174中的每个通道都将在一个调制器时钟周期内进行同步。 数字滤波器也会同步,以便在同一调制器时钟周期内启动卷积相位。 同一设备的通道之间的唯一内部延迟是光圈延迟,通常小于500ps。

    /sync引脚用于使多个ADS1174器件的通道相互同步或与外部事件同步。 您不需要/sync引脚来同步一个ADS1174的通道。 同步多个设备时,必须共享主CLK输入和/SYNC输入。 脉冲/SYNC引脚将在一个主CLK周期内同步所有已连接设备的通道。

    随着时间的推移,我看不到任何原因,说明只要主CLK和/SYNC PIN不以任何方式中断,单个设备的信道或多个设备的信道就会不同步。 使用10 MHz时钟,您的信道应在+/- 100 ns内轻松同步到。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常感谢您的回答:)您回答了我的问题。

    然而,这使我提出了另一个问题。 我搜索每秒使用/sync引脚同步不同的ADS1174。 但是,使用此引脚时,转换将停止,数字滤波器将重置。 因此,ADC至少错过了一个时钟,并且测量结果已损坏。 这是否一种避免这种腐败的方法? 也许是ADC系列的变化?

    此致

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Simon,

    无需每秒发出一次/sync脉冲。 您只需在启动时脉冲/SYNC引脚一次。 所有设备同步后,保持/sync针高,ADC将持续转换并保持同步。

    这种方法对您的应用是否有意义? 您希望每秒同步ADS1174的原因是什么?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。

    是的,首先我想做的就是像你解释的那样。 但是,如果GPS信号丢失(GPS提供同步时钟信号),我必须检测到丢失并"手动"重新同步ADS。 如果ADS每秒重新同步一次,同步 将在GPS信号恢复时自动完成。 这不是强制性的,但我认为有这种可能性是件好事。

    此致

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 您当然可以这样做,但也请记住,每次同步ADC时,数字筛选器至少需要127个转换周期(tNDR),新数据才会被视为有效。 因此,根据输出数据速率,此稳定时间可能需要1秒以上。

    同步的这种设置时间要求来自ADS1178中使用的宽带FIR滤波器体系结构。 如果这看起来太多,也许我们可以考虑使用sinc筛选器的设备。 这些滤波器的沉降速度通常要快得多(1-4个转换范围内),但由于过早滚落,其通带要小得多。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 应用程序不会丢失任何样本,因此我将检测GPS信号的丢失,并在信号恢复时重新同步ADS。

    感谢您的帮助!

    此致

    西蒙