This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:绕过数据表和客户应用中的信息

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630427/ads1605-bypassing-info-in-data-sheet-and-customer-application

部件号:ADS1605

客户询问有关VrefP和VREFN网络的问题,是因为他 看到与此部件相关的设备在-40C时出现故障,并且他很难找出根本原因。  他更改了去耦网络中的电容器值以匹配数据表,并将钽电容器替换为陶瓷以降低ESR。 他仍然看到失败。

 

在他 的测试过程中,设备会多次开机和关机。  当一切正常时,VREFP将以4V的电压显示。  当他 出现故障时,VREFP只能达到2V,而我在3.3V电源上的电流比平时低50mA。  发生这种情况时,部件无法正常工作,我的测试失败。

 

对于以下图解:

通道1: 5V电源

CH2: 3.3V电源

CH3: VPref (ADC)

CH4: VNref (ADC)

 

这是一切正常工作的图示(CH 3为2V/Div)

 请参阅随附的图像1

这是发生故障时会发生的情况

 请参阅随附的图像2  

他的一位同事 几年前在他的计划中看到了这一失败。  他必须循环三次电源才能看到故障。  他确定故障是由于在通电过程中3.3V电源上的残余电压造成的。  他添加了一个放气电阻器,问题就消失了。  他在第一次通电时有时会看到此故障(请参阅第二个图),因此没有残余电压。 他正在努力从故障设备中获取日期代码。  

 

如果您能给我任何建议,我将不胜感激。

 

此致,

Naser

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    我非常确定您的客户已看到此应用说明: www.ti.com/.../slaa717.pdf 您能否为我验证并查看他们是否正在切换PD PIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tom。  我与他讨论了更多。 他说 他会把一个单位接线并检查。  他 不确定 他们是否切换了该销钉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    这里有什么新内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom:客户好: 我们不会循环使用PD引脚,只要数字电源出现,它就会从0V转换到3.3V,并且在整个测试过程中保持高位。  我进行了一项测试,对PD针脚短时间短路,正参考电压保持在2V (未重置)。  还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    我目前唯一的建议是在VCap引脚上添加一个50K欧姆上拉电阻。