This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:Arria 10 TI ADC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, DAC38J84, ADC12J4000, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630901/adc32rf42-arria-10-ti-adc

部件号:ADC32RF42
主题中讨论的其他部件: DAC38J84ADC12J4000ADC12DJ3200EVM

TI专家,您好!

是否有使用Arria 10 FPGA的可与ADC32RF42配合使用的参考设计?  

我有一个Arria 10 GX FPGA开发套件,如下链接所示。  

它肯定会对与ADC32RF42配合使用的参考设计有很大帮助。  

如果参考设计用于其他Arria 10板(如TSW14J57),则可以。  我可以尝试自己修改参考设计。

 

https://www.altera.com/products/boards_and_kits/dev-kits/altera/kit-a10-gx-fpga.html

 

如果没有参考设计,这对我来说非常具有挑战性。

请提供建议。

谢谢!

巴西,

Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    您可以从以下链接下载示例项目。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../at7v3lqkeq5syvw2btrxdu68kirtf4sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您提供信息。

    在我检查参考FW时,它适用于ADC12J4000和DAC38J84。

    请问我应该做什么修改才能使它适用于ADC32RF42?

    请提供建议。

    谢谢!

    巴西,

    请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教我,

    使用我们发送给您的ADC12DJ3200EVM示例,所需的更改将是 如何从每个通道解压缩并行数据。 比较两个数据表中的路线图部分,以确定 您需要更改的内容。 其他一切都应该 能正常使用。

    此致,

    Jim