This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:具有Altera Arria 10 SOC的FMC接口 或 Stratix 10 GX开发套件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640638/ads42lb69evm-fmc-interface-with-altera-arria-10-soc-or-stratix-10-gx-development-kits

部件号:ADS42LB69EVM
主题中讨论的其他部件:ADS42LB69TSW1400EVM

你(们)好

我们将购买

1. ADS42LB69 EVM + FMC-ADC适配器+TSW1400 EVM + TSW2170。

我们也在采购

1. Stratix 10开发套件(DK-DEV-1SGX-L-0A),具有 一个FMC低引脚数(LPC + 15收发器)连接器 + Arria 10 SOC开发套件(DK-SOC-10AS066S-A),具有两个Vita 57.1 FMC连接器

我们希望通过FMC连接器将捕获的数据发送到我们的FPGA/SOC板。

在这种情况下,我想知道

1,与任一板接口连接的FMC的可行性

2. FMC网络列表,用于捕获FPGA端的数据。 通常,ADC卡制造商会提供一个通用网络列表来捕获FPGA上的ADC数据。

此致

Anubhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anubhav
    该ADC EVM和相关工具的专家在星期一之前不在办公室。
    他回来后会回答你的问题。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    请为我的问题指派一名专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anubhav,

    ADC将使用FMC-ADC适配器连接到DK-DEV-1SGX-L0A,但所有数据对P和M信号将被交换。 我没有您要使用的另一个Altera板的原理图。 就网络列表文件而言,这 是CAD工具的输出文件, 仅列出设计中使用的所有网络,点对点连接 和网络长度。 我看不出此文件如何帮助您进行FPGA捕获。 如果需要,我们可以提供。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../a10_5F00_soc_5F00_devkit_5F00_03_5F00_31_5F00_2016.pdfThanksjim

    请确认您是否已经检查了"DK-DEV-1SGX-L-0A"或"DK-SOC-10AS066S-A",以防我附加了"DK-SOC-10AS066S-A"的示波。 请查看FMC站点A和B,视情况而适用。

    只要在编译网络列表 时考虑到目标FPGA器件,正确的网络列表就不会有太大帮助。

    因此,我需要HDL代码来捕获来自FMC站点的FPGA中的数据。

    www.altera.com/.../a10_soc_devkit_03_31_2016.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anubhav,

    在我的回答中,我提到 我使用 “DK-DEV-1SGX-L-0A”验证了接口。 我们只有Stratix IV设备的LVDS源代码。 可在TSW1400EVM产品文件夹下找到该文件。 您可以使用适配器和ADC EVM的原理图来验证其它Altera电路板,该原理图是我所附的。

    此致,

    Jim  

    e2e.ti.com/.../ADS42LB69EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../FMC_2D00_ADC_5F00_ADAPTER_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    请引导我进行以下操作
    1.如何检查FMC站点之间的兼容性
    2.如您所述,P&M信号将被交换。 这意味着什么? 如何在HDL代码中纠正该错误。
    3.关于将HDL代码从Stratix IV迁移到Stratix 10或Arria 10的准则。

    此致
    Anubhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anubhav,

    我认为固件中有一种简单的方法来交换输入信号的极性。 虽然我想帮助您,但我目前没有带宽。 我建议您联系当地的Altera FAE以获得有关使用Altera设备迁移的支持。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Jim
    感谢您的支持。如果有问题,我会再次与您联系。
    此致
    anubhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    我用M/s Mistral Solutions检查了这个问题,他们得出了结论
    FMC适配器与两种情况下具有P和M信号交换的主板兼容。
    谢谢,顺祝商祺