This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:SRB2的CMRR

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633788/ads1299-cmrr-of-srb2

部件号:ADS1299

大家好,

下午好,我的客户有兴趣了解使用SRB2时CMRR的更多信息:

使用SRB2开关路由输入作为通用参考时,我看到CMRR (CMRR ~90dB或更低)的性能下降。  我看不到任何开关电容(开或关)或接通电阻等的规格。 是否存在类似的规格?

如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您对我们的ADS1299的支持!

    过去,我相信许多客户在使用SRB1或SRB2引脚时,都很难达到CMRR性能目标。 虽然我们没有在数据表中指定它们的输入阻抗,但您可以假定它们将接近,但不能与其他INxP或INxN输入引脚完全匹配。 因此,您的客户在使用此配置时会看到更差的CMRR,这是有意义的。

    您的客户是否也在使用偏置放大器? 这不仅用于偏置患者的共模电压,还可用于感应PGA输出上的共模信号,并将反向共模取消信号驱动至身体。 为了满足生物电势应用中的CMRR要求,这通常是必需的。 请参阅ADS1299数据表中的“典型应用”部分,特别是图72和73。

    此致,