This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:有关ADC081C027的一个应用问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC081C027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633808/adc081c027-one-application-question-about-adc081c027

部件号:ADC081C027

您好,

在ADC081C027的数据表中,我们建议使用带0.1uF陶瓷电容器的4.7uF钽电容器。

但是钽电容器太大了,现在使用不广泛。

我们可以将其更改为1uF或4.7uF陶瓷电容器吗?

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    是的,可以用1uF或4.7uF陶瓷电容器替换它。

    Mike