This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:同步多个DAC EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640837/dac38j84evm-synchronize-the-multiple-dac-evm

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38J84

您好,

我有两个DAC38J84 EVM和TSW14J56 EVM,这两个DAC EVM应相互同步。 请查看下面介绍的设置,看是否可以随时同步两个DAC?

这是当前设置,

1.通过拆分通用信号发生器输出,将DAC CLK应用于两个DAC EVM

2.将一个TSW14J56 EVM#1上的“触发器进入(J13)"连接到另一个TSW14J56 EVM#2上的“触发器输出B (J8)”。

3. TSW14J56 EVM #2上连接了“触发器进入”(J13)和“触发器输出A”(J7)。

此致,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    第四步是使SYSREF与每个DAC和TSW14J56同步。 您可以通过将通用的外部SYSREF拆分为DAC和TSW14J56 EVM来实现此目的。 我认为您已经在离线状态下获得了支持,对吗?

    谢谢!
    Eben。