This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:水平转换

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633790/adcs7476-level-translation

部件号:ADCS7476

团队,

我的客户有以下问题:

在ADCS7476上 ,如果将5V电压应用到接地的任何数字引脚上,该设备是否可以正常工作?   客户告知他使用的是3V电源。   他建议为电路的不同部分提供缓冲区

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我正在研究这件事,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    由于此器件的结构,如果将5V应用于数字线路而AVDD = 3V,则该器件将会损坏。 对于数字线路,我们建议保持在AVDD + 0.3V规格范围内。