This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283EVM在Windows 7 x64中显示为DAC5688

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, DAC3283EVM, DAC3283, DAC3282EVM-SW, DAC5688EVM, DAC3282EVM, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630420/dac3283evm-dac3283evm-shows-up-as-dac5688-in-windows-7-x64

部件号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他部件:DAC5688,, DAC3283DAC3282EVM-SWDAC5688EVMDAC3282EVMDAC3282

我运行文件夹DAC3283_Installer_v2p3中的setup.exe,为DAC3283EVM Rev D安装DAC3283_GUI_v2p3。操作系统为Windows 7 x64。 插入USB电缆时,设备驱动程序安装失败。 有趣的是,设备管理器显示设备为DAC5688,具有以下硬件ID USB\VID_0001&PID_5688和5688和REV_0600 USB\VID_0001&PID_5688。5688。 与DAC3282EVM-SW的链路不可用。 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    我们正在研究这个问题。 只是为了确保您拥有DAC3283EVM,并且在运行DAC3283 GUI时,GUI无法识别DAC3283EVM已连接? 您是否以管理员身份安装/启动GUI?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    是的,我确实有DAC3283EVM Rev D。当我以管理员身份运行GUI时,会收到有关设备通信故障的警告,Windows将其识别为DAC5688,因此DAC3283EVM的GUI不会识别该故障。 令我惊讶的是,它被DAC5688EVM的GUI识别。 FT245RL的FTDI配置是否可能被篡改? 我不知道是否可以获得正确的FTDI配置来使用FT_PROG为此DAC3283EVM恢复它。
    谢谢你。
    肯尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenneth:

    我在实验中有DAC3282EVM,并且已将其FTDI设置(使用FT_Prog)保存在模板文件中。 DAC3282和DAC3283几乎相同,只是它们具有不同的最大采样速度(625MSPS和800MSPS)。 我已验证GUI“DAC3283_GUI_v2p3”检测到此设备。

    e2e.ti.com/.../DAC3282EVM_5F00_FTDI.xml

    在加载上述模板之前,请使用FT_PROG用户指南的4.3 部分保存您当前的FTDI设置。

    请按照FT_PROG用户指南的6.3 和6.4 部分中的步骤加载附加的DAC3282EVM FTDI模板。

    加载模板后,请验证DAC3283 GUI是否检测到您的EVM。 如果您有任何问题,请告诉我。

    此致,