This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:VLDO与VREF

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642693/afe4300-vldo-vs-vref

部件号:AFE4300

 ADC_CONTROL_REGISTER2 (地址0x10,默认0x0000)具有ADC_REF_SEL位,允许用户在内部VLDO或内部VREF之间进行选择,以作为ADC参考。 由于两种情况下的电压似乎相同,因此有什么理由建议VLDO用于称重测量,而VREF用于生物阻抗?

如果使用VLDO作为生物阻抗测量的参考,我会看到更稳定的阻抗值测量。  请确认我是否可以使用VLDO进行此操作?

Thx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundar,

    VLDO用于重量秤应用,因为它必须驱动重量秤桥接器,因此其电流驱动能力高于VREF。
    关于为BCM使用VLDO的问题,在我发表评论之前,让我先与设计团队核实一下。

    此致,
    Prabin