This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5670:ADC12D1800虚拟封装

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643765/dac5670-adc12d1800-dummy-package

部件号:DAC5670

你(们)好

我的客户正在检查是否可以获得ADC12D1800 (NXA封装)的虚拟装置来测试装配夹具。

由于此练习纯粹是机械性的,因此无需让设备通电或处于工作状态。

是否可以从TI或任何其他替代产品获得一些虚拟器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ING,
    主题行中有DAC5670和ADC12D1800。
    ADC属于不同的组。 如果您需要,我可以查看DAC是否有可用的内容。 但是,您应该使用ADC12D1800设备发布新问题以获取部件号。 这会将问题发送给相应的小组。
    如果您需要我们调查DAC套件的可用性,请告知我们。 如果没有,请在解决问题时标记此帖子。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wade

    感谢您指出这一点,我们将从现在开始重点关注ADC。

    感谢您的备注和帮助