This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:ADC采样精度,适用于ADS7952

Guru**** 2587785 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642579/ads7952-q1-adc-sampling-accuracy-for-ads7952

部件号:ADS7952-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS7952REF5025

您好,TI

在使用ADS7952的过程中,我发现他的采样精度非常差,如表所示,该错误是不可接受的

输入电压
第11章 理论换算 实际读取 实际采集值 CH10 理论换算 实际读取 实际采集值
0.837 169.2414 161.7 0.7.99703264亿 135.594 135.8 0.8.38271605亿
1.151 232.7322 222.4 1.0.99901088亿 186.462 187. 1.1.54320988亿
1.513 305.9286 303.3 1.5 245.106 245.4 1.5.14814815亿
1.934 391.0548 384.2 1.9.00098912亿 313.308 314.4 1.9.40740741亿
2.411 487.5042 485.3 2.4.00098912亿 390.582 392.1 2.4203.7037万
2.708 547.5576 545.9 2.6.99802176亿 438.696 441.1 2.7.22839506亿
3.172 641.3784 626.8 3.0.99901088亿 513.864 515.5 3.1.82098765亿
3.735 755.217 748.2 3.7.00296736亿 605.07 606.5 3.7438.2716万
4.236 856.5192 849.3 4.2.00296736亿 686.232 667.5 4.1203.7037万

剪裁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,裁剪:

    欢迎参加TI E2E论坛!

    ADS752在两种可能的参考电压范围设置中工作。 我无法将您的理论转换与任何一个范围匹配。 您能否分享您的设计中所用的测量参考电压和范围设置?

    谢谢。

    此致,

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sandeep!

    我知道为什么它是错误的,数据类型转换会导致失真。

    下一个问题:GND上有大约400mV的毛刺,这会导致参考电压也有毛刺。 如何过滤头发?

    我使用REF5025芯片。

    剪裁