This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:ADC的参考电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633849/ads131a04evm-reference-voltage-of-the-adc

部件号:ADS131A04EVM
在“线程:ADS131A04”中讨论的其他部件

我正在使用ADC的内部参考电压,并已使用软件模块将ADC的A_SYS_CFG (0x0B)寄存器设置为2.442V。

我向1.8 ADC 1输入了ADC-ADC-V 1.7 ,返回值为  587.7873万。  

让我困惑的是返回输入电压的系数为2。  

587.7873万 * 2.442 * 2 / 2^24 =  1.7111。

有人能解释为什么在计算中需要这2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    2从输入范围到ADS131A04,即+/-参考电压。