This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:主板上的参考电压是多少?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633750/ads131a04evm-what-is-the-reference-voltage-on-the-board

部件号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他部件: ADS131A04REF5025

我想在10 UV范围内进行测量,但我没有稳定的参考电压电路。

您认为 使用ADC的参考电压是个好主意吗? 我无法找到主板ADS131A04EVM上ADC的参考电压。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    如果需要,可以使用ADS131A04的内部参考。 在EVM上查看U31 -它是充当外部参考源的REF5025。