请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE4300 在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
您好,不能理解此芯片使用的电压是多少? 数据表说
| 工作电源电压: | 2 V至3.6 V |
但是当我将SPI连接到3.3V电平引脚并读取ADC_CONTINT_REGISTER1的默认值(地址0x01默认值为0x01C3)时,我得到了0xFFFF。 我使用带有皮质M0的nrf51。
因此,当我将其连接到具有SPI级别5.0V的Arduino Mega 2560时,我看到此寄存器的正确值。 另外,我还尝试读取4个寄存器(地址:0x02,0x03,...),他们也给了我正确的值。
我用3.3V为AFE4300供电。 我没有上/下拉信号线。 我还使用万用表测试了DRDY引脚,其显示电压为1.65v。 在阅读注册表之前,我重新发送了我的AFE4300