This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:dac8830电源

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830, ADS8865, DAC8760, DAC8750, DAC7760, DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630690/dac8830-dac8830-supply

部件号:DAC8830
线程中讨论的其他部件: ADS8865DAC8760DAC8750DAC7760DAC7750

你(们)好

我正在  电路 设计中使用DAC8830,ADS8865,我想在ADC中获得更多SNR (SFDR), 我想 知道   我可以 将 ADC和DAC 模拟 VA 电源 连接到同一 个电源轨吗? 或者我必须把它们分开,它们  的GND怎么样

这两  种设备 都连接   到数字 端的微型

 DAC8830  是不是 ADC DAC对的好选择? 我 的意思是模拟信号  首先转换 为数字 ,然后  再转换DAC  转换为模拟  

我的采样 率为 100KSPS

谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vahid,

    DAC8830和ADS8865输入电源范围确实有一些重叠,因此可以接受它们在同一电源下工作。 当然,除了通常使用去耦电容器之外,还应考虑电源本身的布局和选择。

    对于混合信号设计的布局最佳实践(涉及分割平面与实体平面),您会发现存在一些分歧。 不管采用哪种方法,最后的关键是考虑物理布局中回路电流的物理特性,并减少任何两个设备相互交互的实例数。 ADC和DAC具有16位分辨率,您可以非常接近通常建议的边界,即为了达到所需的性能水平,必须或不需要这种级别的注意。 最后,这一考虑的必要性归在您的DC精度目标和采样率(以及数字接口速度)上以供决定。

    关于这两种设备是否能够形成良好的配对,如果不确切了解应用是什么以及两个部件在该应用中的交互方式,就很难进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,先生

    感谢你 的帮助

    如果我想 将dac8830输出电压更改为 电流 (通过    电缆传输信号约为50米),您的建议是什么?

    模拟信号 BW 为 300-4000 Hz  

          DAC后是否可以使用AD694  将其更改为 电流?

    是否  有 任何DAC 正在使用它来     代替 dac8830+转换器
    我更喜欢 使用  DAC 来输出电流 ,但  我不确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vahid,

    正如您所建议的,有些产品实际上集成了DAC和电压-电流转换器电路。 DAC8760系列产品提供四种变体:

    - DAC8760:16位分辨率,可编程电压输出和电流输出范围
    - DAC8750:16位共振,可编程电流输出范围(无电压输出)
    - DAC7760:16位分辨率,可编程电压输出和电流输出范围
    - DAC7750:16位分辨率,可编程电流输出范围(无电压输出)

    这些设备都可以满足您的最低带宽要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kevin Duke

    谢谢你
     以获得您的回复

    但  这些设备 的设置时间 是否不足?  

    10我们   认为  我 的更新速率将高达100 ksps

    如果 我想 获得 更好的质量,我会怎样

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vahid,

    你之前提到300Hz到4kHz模拟带宽,如果你现在要求的速度超过100kHz,或者原来的POST出现拼写错误,我想目标已经改变了。 稳定时间目标是什么?