This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:输入逻辑电平热插电

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646053/dac121s101-input-logic-level-thershold

部件号:DAC121S101

我使用的是DAC121S101 DAC ,它由5V轨供电。  我的问题是,我能否使用3.3 电压逻辑摆动操作数字控制线路。 数据表仅指定2.4V的最小输入逻辑电平。它未指定识别逻辑高所需的最大电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dino,

    通常,这是定义逻辑输入阈值的方式。 输入高电压定义为最小电压,因此,只要输入逻辑电平至少为X V,通信就会成功。 部分到部分阈值可能会更低,以实际记录逻辑高。 该规格是从输入电压本身而不是DAC的角度给出的。

    同样,逻辑低电平电压表示只要低于最大值Y V,就可以成功地传递逻辑低电压。 部分到部分阈值可能更高,但这是受保护/保护带规格。

    直接来说-在5V VA模式下,所有部件的任何低于0.8V的电压都将被记录为逻辑低电平,而在5V va模式下,所有部件的任何高于2.4V的电压都将被记录为逻辑高电压。 根据3.3V MCU逻辑的容差,您应该可以正常工作。