This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dac7750:DAC7750

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642845/dac7750-dac7750

部件号:DAC7750

我将在没有HART接口的设计中实施此部件。  如何使用HART输入引脚?  浮子,连接到GND或3.3V数字或12V模拟,或通过电容器连接到GND?  2016年12月的数据表SBAS538B (2016年6月修订)没有说明,除非我错过了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    欢迎来到E2E社区,我们很高兴听到您计划使用DAC7750。

    HART输入引脚直接连接到与4-20mA输出范围的4mA偏移基本相同的偏置点。 当然,这意味着如果节点连接到任何DC电位,将影响当前输出的行为。 因此,唯一可接受的选项是浮动引脚或交流连接。

    鉴于EMC/EMI主题在DAC7750常规应用中的重要性, 我建议将它与GND进行交流耦合,以确保环境中可能存在的任何"恶意"信号与GND耦合,而不是找到它们进入IOUT信号链的路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。