This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:湿度分析仪应使用哪种ADC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS124S08, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632514/re-what-adc-should-i-use-for-a-moisture-analyzer

线程中讨论的其他部件:ADS1262REF5050ADS124S08ADS1234HelloBob, 感谢您为我提供的快速响应。 我想设计一个湿度分析仪,其指定规格 低于最大值600 g,分辨率= 0.01 g (如果可能0.001 g),精度= 0.03 g (如果可能0.003 g),数据速率10 Hz,4负荷传感器与变频器连接。 由于湿度分析器是一种提供加热技术以除去材料中的水分的设备。 因为它可能高达160度。 因此,我想知道下面所说的问题。 1.我想选择符合上述要求的ADC。 根据我的想法,ADS1262/63具有低噪声性能,与其它设备相比,它确实符合要求。 我想知道是否有任何A到D转换器比最近发布的ADS1262更先进,更好。 因为这需要一些时间才能进入市场,我需要掌握最新的市场和技术。 2.当温度升高时,每个A到D转换器都有温度漂移。有一个选项可以补偿温度漂移。 如果有什么方法可以通过给我一些指示或应用说明来使用此技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandeep,

    我将帖子与之前的主题分开,因为您现在已更改主题。   对于ADC在您的系统中的最高温度,尚不完全清楚?  您规定的温度为160°C ,但这超过了大多数设备的最高工作温度。  

    此外,您提到了10sps数据速率,那么使用4个称重传感器的系统所需的实际吞吐量是多少?   在切换ADC mux时,许多ADC将具有一个Sinc筛选器,要求在数据有效之前进行多次转换。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    问:您的系统中ADC的最高温度是多少,这一点并不完全清楚?  您规定的温度为160°C,但这超过了大多数设备的最高工作温度。

    答案:

    很抱歉,我漏了一点解释。 一般来说,材料干燥所用的热量为160°C或更高。 让我更确切地说, 现在我想将湿度分析器分成两部分,第一部分是用于干燥材料的加热装置,第二部分是测量材料的重量并告诉用户水分含量的百分比。在这两部分之间,我们有一个绝缘材料,它是 不允许直流160°C跌落到ADC或其他电子元件上,但在 最坏的情况下,至少会有30-50°C的温度通过外壳材料或任何其他方式传输。假设。  此温度是否会影响ADC测量。

    问:您还提到了10sps的数据速率,那么使用4个称重传感器的系统所需的实际吞吐量是多少?  在切换ADC mux时,许多ADC将具有一个Sinc筛选器,要求在数据有效之前进行多次转换。

    答案: 我需要的吞吐量是指每次测量都在3-6秒之间更新 ,最坏的情况是可能在6秒之间更新。

    问:另一个关于最佳可选参考电压的问题,我见过REF5050,但精度0.05 % FS。 5V +或- 0.26v在0.005 % 中是否存在5V的可选参考电压,因为我需要5V才能非常稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandeep,

    很抱歉回复延迟。  任何温度变化都会导致一些增益和偏移。  这将包括参考,电源,ADC,电阻器,电容器, 印刷电路板布局等  通过我们的许多ADC,您可以定期进行偏移校准,以减少偏移偏移的影响。

    根据您的时间安排,一些ADC可能是ADS1234,ADS124S08和ADS1262。  您可以根据各自数据表中的规格比较各种漂移参数。

    我怀疑REF5050是否是一个好的选择。  输出限制为10mA,这对于仅将其用作ADC的参考是很好的, 但是,关于取消某些漂移影响,您希望通过使用与激励称重传感器相同的电压源作为参考,以比率方式进行测量。  使用此测量方法时,参考漂移和大部分噪音将会取消。  使用高质量的5V LDO稳压器将具有比REF5050更大的驱动容量,并且应该足以满足您的系统需求。

    此致,

    Bob B