This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:连接到DAC3161EVM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3161EVM, DAC3161, ADS5463, CDCM7005, DAC3162EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/644847/ads5463evm-connection-to-dac3161evm

部件号:ADS5463EVM
线程中讨论的其他部件:FMMC-DAC适配器DAC3161EVMTSW1400EVMDAC3161ADS5463CDCM7005DAC3162EVM

在没有FPGA的情况下连接这2个EVM需要什么?

我需要通过简单的连接器或带时钟的集成电路将它们连接为概念验证。

需要哪种类型的连接器? 为使电路之间的通信良好,建议使用哪种时钟?  

很高兴能很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dor Ben David,
    感谢您联系我们。 遗憾的是,所讨论的EVM并非设计为作为直通连接在一起。

    对于DAC3161EVM,它设计为直接连接到TSW1400EVM (基于英特尔Stratix IV FPGA)并使用高速数据转换器Pro软件。 另一个解决方案是使用HSMC连接器连接到不同的英特尔FPGA主板。 我们还提供了一个称为FMC-DAC-适配器的适配器,可将HSMC连接转换为标准FMC接头(如Xilinx FPGA EVM上使用的接头)。

    如果您要设计一个电路板用于在两个EVM之间传递,则需要确保在设备(包括所有连接器)之间保持时钟和数据接口规格,时间对齐和信号完整性。 有关详细信息,请查看DAC3161器件数据表6.7 经济特性:数字规格和6.8 定时要求。

    对于ADS5463的时钟源,从第31页开始,器件数据表中有一个非常好的说明。 有一些基于性能需求的建议配置和图表(例如CDCM7005设备图65)

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian,
    好的,假设我需要将DAC3161EVM连接到Zynq UltraScale+ FPGA。
    我需要使用哪种FMC-DAC?
    因为我看到DAC3161EVM不支持所提供的FMC-DAC适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMC-DAC适配器应支持DAC3161EVM。   

    有关FMC-DAC适配器的说明仅列出了DAC3162EVM,但这是同一器件的2通道版本(3161是单通道)

    如果Zynq UltraScale+ EVM具有标准FMC适配器,它将是一个不错的选择。  FMC-DAC适配器的引脚是产品页面上设计文件文档中示意图的一部分。

    您将能够使用两块板上的示意图将信号通道映射到您的设计中。

    此致,

    Brian