This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:迁移到独立FPGA (Altera)设计

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630558/tsw14j56evm-migration-to-an-independent-fpga-altera-design

部件号:TSW14J56EVM
线程中讨论的其他部件:ADC12J4000,ADC12J4000EVM ADC12DJ3200ADC12DJ3200EVM

我们正在使用ADC12J4000EVM和TSW14J56EVM评估ADC12J4000 ADC。
我们开始根据提供的参考设计迁移TSW14J56EVM的固件(Altera Arria V)。
通常,包括特定JESD块的流量正常工作。
但是,有一个问题需要解决:我们仍然依赖HSDC软件GUI中的“Capture”键来启动流式传输。  
我们注意到必须生成SYSREF信号。 但这显然不符合所有必要条件,因为数据看起来像垃圾。
因此,问题是我们缺少的“捕获”功能的基本功能是什么?  
 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    这来自我们的软件设计团队:

    每次按下HSDC Pro中的Capture (捕获)按钮时,固件中的JESD Base IP "Jesd204b_MC_Rx",Native PHY IP "xcvr_native_Rx"和PLL "JESD_avgz_Rx_PLL"都会重新配置。 在此过程中,IP将被置于重置状态,重新配置后,IP将从重置状态中恢复。

     

    JESD链路在每次捕获中都重新初始化,这样固件就可以支持动态不同的通道速率和不同的JESD链路配置(不同的LMF值)。 由于每个捕获中的IP都要从重置中退出,因此每次捕获都需要SYSREF

     

    Altera参考文档中介绍了JESD基本IP,本机PHY IP和所需的重置。

     

    https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ug/ug_jesd204b.pdf

    https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ug/xcvr_user_guide.pdf

     

    如果车道速率和JESD LMF值与之前的捕获值不相同,则按下捕获按钮时可跳过上述重新配置过程

    请按照下面提到的步骤在首次捕获后跳过重新配置过程

     

    • ·        制作特定于特定ADC模式的ini文件的副本

    此文件将在HSDC Pro安装目录"\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files"文件夹中提供

    默认位置为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files"

    • ·        在ini文件中列出JESD IP核心参数的位置下面添加ini参数"skip reconfig=1"
    • ·        重新启动HSDC Pro,在ADC ini文件下拉列表中选择原始ini文件,输入ADC采样率并执行捕获
    • ·        这将为特定的ADC参考时钟和特定的JESD链路配置JESD BaseIP,PHY IP和PLL
    • ·        现在从ini下拉列表中选择新的ini并单击CAPTURE (捕获),这将不会重新配置IP,并且JESD链接将不会重新初始化。

    此新ini可用于所有后续捕获

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢您的回复。
    此说明使我们能够很好地了解捕获事件期间执行的操作顺序。
    但是,我想强调,我们的意图是完全独立 于  HSDC软件,因为目标FPGA / ADC板 不支持任何USB连接。
    在此目标板中,ADC操作的唯一相关模式 是旁路模式。
    我们尝试将给定的配置文件(ADC12J4000_BYPASS.ini)与 上述 Altera IP中参数值的所有必要修改相关联。
    虽然某些IP参数看起来很简单(例如,g,JESD IP Core_CS=0ESD IP Core_F=8,...),但其他参数不是(例如 JESD IP Core_Tailbits=4?,JESD IP Core_LaneSync=1?,JESD IP Core_Lane_Enable=255?)。
    从我们的角度来看,首选的实施 是 将 Altera FPGA设计 与新的静态参数集进行合成, 这完全符合ADC12J4000旁路模式的要求。
    使用这种方法,我们希望只需要生成SYSREF信号即可完成额外的操作。
    因此,问题是,我们如何才能获得与 现有参考FPGA设计相关的精确IP参数修改集?

    此致,

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    为此,我建议使用TSW14J56EVM显示IP使用的JESD204B参数。 我附上了一个示例,其中ADC12J400在4G旁路模式下采样。 IP使用的参数显示在第二张幻灯片中。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Display-JESD-Parameters.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    现在,JESD204B Altera IP已预先配置了准确的参数集,如您建议的HSDC窗口“板动态配置参数”所示。
    此外,我们在相关 文件中注释了大部分行:ADC12J4000_BYPASS_SERDES.ini,并且能够成功捕获ADC斜坡测试模式。
    存在"位封装通道模式"配置问题,我们需要了解,但  目前可以跳过。
    HSDC软件"捕获"仍是必需的,因此问题尚未解决。
    它可能与Altera IP的必需重置循环相关?
    在这种情况下 ,需要什么正确的重置顺序?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shai

    由于您正在尝试进行独立于高速数据转换器Pro软件的设计,因此查看我们为Arria 10和ADC12DJ3200EVM提供的参考设计可能会很有用。 ADC12DJ3200的输出数据格式与ADC12J4000非常相似,与我们的HSDC Pro固件相比,此参考设计更接近真正的客户应用。

    参考设计位于ADC12DJ3200产品文件夹的"软件"部分,网址为 :http://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/toolssoftware

    此致,

    Jim B