This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646058/ads1120-ads1120

部件号:ADS1120

我想将ADS1120用于3 RTD的3个单端测量。 您能否引导我完成有关RTD应连接到模拟输入的配置以及如何将电流源设置到正确引脚的步骤?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amina,

    欢迎参加论坛!  有2线,3线和4线RTD,RTD的电阻在 0°C时变化。 最常见的是PT100 (100欧姆)和PT1000 (1k欧姆)。  为了获得最佳的可能分辨率,您应遵循数据表第52页的9.2 2节开始的RTD测量数据表设计电路:

    http://www.ti.com/lit/ds/sbas535c/sbas535c.pdf

    如果您分享您计划使用哪种RTD类型和电阻,我可以为您提供有关如何设置的更详细的答案。  我还需要知道您计划使用的模拟电源电压。  最简单的方法是尽可能将3个RTD串联起来,但 不会对所有3个RTD进行单端测量。  单端测量是否是一项要求?  在回复之前,请查看数据表电路。

    此致,

    Bob B