请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他部件:ADS1299,
我使用ADS1299, 下面是我得到的信息。如何将主数据转换为实际 电信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用ADS1299, 下面是我得到的信息。如何将主数据转换为实际 电信号?
您好-
感谢您的帖子。
您能否为我们提供有关您正在测量的内容的更多信息? 为了了解预期的ADC输出,请提供有关输入信号,EVM连接以及ADS1299的所有寄存器设置的详细信息。
获取数据后,您可以使用最低有效位(LSB)大小将24位表示转换为伏特。 这是一个代码的电压"重量"。 如果参考电压(VREFP - VREFN)= 4.5 V,则LSB大小为(2* 4.5)/增益/2^24。 另请注意,ADS1299使用二进制二进制补码输出数据。 有关数据格式的更多信息,请阅读数据表第38页上的"数据格式"部分。
如果您使用的是ADS1299EEGFE-PDK,我建议您使用提供的软件开始评估。 该软件包括用于绘制和分析数据的分析工具以及用于配置寄存器设置的各种控件。
此致,