在“Thread (线程)”中讨论的其它部件:, USB2ANY
大家好,
客户想使用PGA970。
问题1:LVDT传感器有4根导线。 您是否会解释如何连接PGA970的4线LVDT传感器?
喜欢连接?
问题2:客户只想使用SPI进行编程,而不想使用内部 ARP-Cortex M0。 是否实现了这一目标?
问题3:客户拥有PGA970EVM板。 但 在测试EVM时,USB2ANY被刻录。 因此他使用STM32进行连接
PGA970EVM。 他通过示波器测试SCK引脚波形和miso引脚波形。
请检查附件。 黄色波形是 SCK引脚波形。 紫色 波形是miso pin波形。
SCK引脚波形正常。 CS和MOSI波形也很好。 但是 ,miso针脚波形看起来很糟糕。
客户想验证SPI的操作是否存在错误,或者在测试EVM时是否烧坏了miso针脚。
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)