This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80功率探测器问题。

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633534/adc32rf45-question-on-adc32rf80-power-detector

部件号:ADC32RF45
主题中讨论的其他部件:ADC32RF80EVMADC32RF80

鹿。

与电源探测器相关的问题。

客户设计和测试自己的主板。

ADC32RF80EVM的版本是Rev E

电源探测器寄存器(5400h)设置位于ADC32RF80数据表的第73页。

功率探测器寄存器(5400h)称为直接寻址。

如果将EVM的GPIO引脚设置为PWR DET并使用示波器进行检查,它将正常运行。

我想知道如何在EVM GUI中设置功率探测器寄存器。

我想知道为什么无法注册(5400h)设置。

我想将功率探测器设置为EVM并在我们的主板上注册。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    我们的团队正在对此进行调查,不久将有人与您联系。

    此致,