This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:病人电阻和固定电阻之间的阻抗测量差

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/645102/ads1299-impedance-measurement-difference-between-patient-and-fixed-resistance

部件号:ADS1299

您好,

我正在使用ADS1299进行EEG测量。 我捕获的EEG数据还可以。但当我捕获病人身体上的实时阻抗时,会出现一些错误。

每次在电路板上连接新电极时,上一个通道阻抗的值会增加一个, 当我连接第三 个电极时, 第一个和第二个电极的阻抗增加 了一个。所以,总的来说,如果我连接10个电极, 那么第一个电极的阻抗变化(第一个电极连接时的阻抗为+10)。我不理解芯片的这种类型的行为。

我使用6 uA和7Hz频率进行阻抗测量。

如果有人知道这个问题,请帮我。

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    感谢您评估我们的ADS1299!

    您能否分享一个示意图,以显示电极如何连接到ADC输入? 另外,设备使用的完整寄存器设置是什么?

    请记住,阻抗测量是分析该通道的INxP和INxN之间的差分阻抗。

    此致,