This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:陶瓷电容而不是钽

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS7805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642362/ads8509-ceramic-capacitance-instead-of-tantalum

部件号:ADS8509
在“线程: ADS7805”中讨论的其它部件

你好

 

ADS8509数据表(SLAS324C)指出,P6需要2.2uF的钽,2.2uF的REF钽和10uF的Vana钽(+ 0.1uF的陶瓷)。

是否可以使用陶瓷电容而不是钽电容? 如果正常,陶瓷外壳的电容值是多少?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ADS8509可与陶瓷电容器一起使用;您可以将盖引脚中的2.2uF钽电容器替换为陶瓷电容器。 该器件系列的开发目的是完全取代以前的ADS7805系列。 ADS7805是在1996年左右开发的,当时陶瓷电容器的成本可能不是很低。 如今,陶瓷电容器的成本更低,性能也很好。 数据表保持非常相似。 但是,ADS8509不需要钽电容器的ESR,并且可以使用陶瓷电容器进行稳定/工作。

    此致,Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    您提到的钽只有2.2uF。 我们还可以将Vana上的10uF钽替换为陶瓷,我们不能吗?
    也可以使用相同的电容值吗?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA,

    是的,您也可以更换电源上的钽 ,并且应该使用相同的电容

    此致

    Cynthia