This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS 1232启动严重问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633319/ads1232-ads-1232-startup-serious-problem

部件号:ADS1232

大家早上好。

我们从2007年开始使用ADS1232 AD,它非常适合我们的平衡应用。 突然,在我们的生产中,重置时的电源出现了严重问题。

我们没有在硬件和固件中更改任何内容。 但现在,在启动转换器时,有时会出现随机锁定的情况。 而且无法解锁。 只有另一种情况,开机时直接从电源设备复位,将其解锁。 这种奇怪的情况并不是系统的。 在同一板上出现6-7次,但并非所有生产中都出现。 但总的百分比有点令人担忧。

我检查了组件,值,板和所有组件,看起来都是正确的。 即使针N°22 PWD也有大约1毫秒的RC滤波器。

我从未遇到过这样的问题,希望有人能帮助我。 如有需要,我可以提供更多的细节。

 

非常感谢。

Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claudio:

    欢迎参加论坛! 您是否能够使用micro GPIO控制PDWN引脚?  我们发现,由于制造过程的变化,PDWN上的RC可能不是为ADS1232供电的最佳解决方案。  在某些情况下,需要PDWN脉冲才能将设备正确重置为正确的操作模式。  在电源稳定下来后等待100毫秒,然后对PDWN引脚进行脉冲处理。  这应足以重置设备。  我们希望在不久的将来将此建议纳入数据表中。

    另一个需要检查硬件的事情是确保在为ADS1232供电时没有大的过冲或下冲。  这可能是由于电感轨迹或电容负载变化所致。  您应该在PCB上有一个良好的接地平面,而不仅仅是将迹线连接到地面。

    此外,零部件的材料明细表是否有任何更改?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob。

    我感谢 你的答复。  在我的感觉中,没有找到解决方案,我想到了这样的事情。 我有一个GPIO可用,现在我立即尝试。因为我们使用了您的许多转换器。

    最好更新数据表。

    感谢Bob的帮助!

    Claudio