This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298R EVM (ADS1298RECGFE-PDK)用户指南通告

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633349/ads1298recgfe-pdk-notice-of-user-guide-of-ads1298r-evm-ads1298recgfe-pdk

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298R

亲爱的,大家好

客户正在考虑使用ADS1298R。
但是,EVM (ASD1298RECGFE-PDK)用户指南中的注释包含以下描述。

  注意:ADS1298R仅用于可行性和评估测试
  在实验室和开发环境中。 本产品不用于诊断
  本产品不能与除颤器一起使用。

因此,客户担心ADS1298R不能用于批量生产。
以上文档中的'ADS1298R'是一个印刷错误,'ADS1298RECGFE-PDK '是正确的,对吗?

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Masami-san:

    感谢您提请我们注意此事。 通知包含错误。 如您所述,它应该显示"ADS1298RECGFE-PDK "。 ADS1298R本身无疑可用于临床心电图产品的批量生产。 我们的目的只是希望客户不要将EVM用作医疗诊断工具。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Ryan-San,

    感谢您的回答。
    我以这种结果回复客户。

    谢谢,Masami M.