This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:转换延迟澄清和帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633525/ads1262-conversion-latency-clarification-and-help

部件号:ADS1262

您好,

我正在使用ADS1262以高速率(7200sps)读取两个负载单元(AIN0-1,AIN2-3)。 根据数据表:

"为确保在更改通道后转换稳定下来,请使用start pin或start命令为每个通道启动新的转换"

所以,我使用脉冲转换模式,7200sps,更改 输入多路复用器寄存器(AIN0-1),发送“Start1”命令,等待DRDY转低电平,读取,发送“stop1”命令, 更改 输入多路复用器寄存器(AIN2-3),并再次重复所有操作。

问题是,我可以达到的最大读数速率大约为1900 SPS (在7200sps时使用FIR模式)(在 3.84万sps时使用SINC1时,我可以获得3200sps)。

有什么方法可以获得更高的数据速率(至少最接近7200sps)?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paulo,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    在多个信道之间进行多路复用时,使用 Δ-Σ ADC很难实现高吞吐量。 数字滤波器有效地对转换结果执行移动平均计算,因此滤波器可能需要多个转换周期才能稳定下来(特别是SINC2/3/4滤波器,它大约需要2,3或4个转换周期)。

    在7200 SPS数据速率下~1900 SPS的有效吞吐量中,我认为您不能将吞吐量提高太多,除非您专注于从单个传感器采集数据(无多路复用)...

    如果您查看数据表中的表17,此表将告诉您从Start1命令到每个筛选器和数据速率的/DRDY变低所需的时间。 这是第一个转换结果的时间。 持续转换将需要预期的时间(1/数据速率)。 遗憾的是,3.84万 SPS数据速率来自SINC5过滤器,因此,即使数据速率更快,过滤器的稳定时间也需要大约5个转换周期。 如果您希望获得低噪声性能,我不建议使用此数据速率。 38.4 kSPS数据速率比所有其它数据速率的噪音都要大。

    通常,大多数称重应用程序更关心噪音,而不是带宽。 您需要比~2 kSPS更高的带宽/吞吐量的原因是否特殊?

    此致,
    Chris