This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60最大数据线速率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633464/ads54j60-ads54j60-max-data-line-rate

部件号:ADS54J60

你好

您能否确认在LMFS=8224 (无小数)配置中,最大SERDES比特率为5Gbps/信道?

以下计算基于众多示例。

ADC_DATA_RATE = M*ADC_Sample_RAE/decimation,其中M = 2,ADC_Sample_rate = 1 GHz,decimation = 1

ADC_DATA_RATE = 2*1G/1 = 2Gb/s

frame_clock = ADC_DATA_RAE/S

frame_clock = 2Gb/s /4 = 0.5 G/s

lrate = M*S*N*10/8*frame_clock/L,其中N =16,L =8

Lrate = 2*4*16*10/8*0.5G/8 = 10Gb/s

而数据表指定5Gb/s

我错过了什么吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    车道速率=(数据速率 * 10 * F)/ L =(1G * 10 * 2)/ 4 = 5G。  此模式使用每个ADC的4个通道。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jim。

    所有ADC JESD204B器件是否都使用此公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    其中大多数,除非它们运行 12位或14位并打包数据。 然后它会变得更加复杂。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰您,Jim

    我尝试计算LMFS=4211,1GSPS的车道速率,使用方程式没有小数配置,然后得到

    车道速率=(数据速率* 10 * F)/ L =(1G * 10 * 1)/ 2 = 5G,而数据表中的值为10G (表10)。

    正确吗?

    **
    在哪里可以找到有关如何为任何LMFS配置/抽取/采样率定义ADS54J60的信道速率的信息?
    顺便说一句,公式中的"10"是什么?

    非常感谢

    **

    更新,以防万一

    我发现以下方程式用于计算车道费率:

    车道速率=(M x N' x 10/8 x输出)/L

    其中Fout = fadc_clock/decimation比率

    如果LMFS =4211且fadc_clock = 1G =>,则信道速率为:2*16*10/8*1G/4=10G

    如果LMFS =8224且fadc_clock = 1G =>,则信道速率为:2*16*10/8*1G/8=5G