This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:带TSW1406EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633283/dac3482evm-with-tsw1406evm

部件号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVMDAC3482

您好,

查看了DAC3482EVM手册(SLAU432A)和TSW140x用户指南(SLUW079D)之后,我想我有一个输出。  能否轻松更改设置以允许较慢时钟和较低频率?  

请说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    要直接回答您的问题,是的! DAC3482EVM GUI允许通过修改时钟分隔器或插值速率等值来轻松配置DAC时钟和数据时钟。 此外,TSW1406EVM软件HSDC Pro (高速数据转换器)允许以指定的数据速率轻松配置和生成模式。

    以下是如何将DAC3482EVM与TSW1400EVM配合使用的快速示例(与TSW1406EVM的设置几乎相同)。

    e2e.ti.com/.../7853.DAC3482_5F00_FDAC_5F00_500MHz.pptx</s>3482

    希望能有所帮助!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dan,这让我开始了。  我还有更多问题。  

    1. DAC3482EVM的外部时钟

    目前,DAC3482EVM的外部时钟为25MHz正弦,0V至1.3V。  这很重要吗?  如何调整?

    我可以使用另一个更快的时钟,但具有0V偏移(转到+/-),但该主板是否提供此类信号?

    2.在哪里可以找到要加载的文件(DAC3482_FDAC_500MHz_2xint.txt)?  

    我只有“DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon.txt”1228”

    这是在HSDCPro GUI中安装的吗?

    是否有存储库,或者您是否可以发送它?

    我是否可以制作/修改文件以满足我的需要?

    3.对DAC348x_gui_v3p8.vi进行了大量更改,我盲目地进行了更改。  

    是否有根据我的应用程序需求在GUI中更改内容的指南?

    4. HSDCPro GUI显示我的输出很好(见下文),但我 只看到 300MHz,2.5GS/s示波器(仅打开一个示波器输入)上的噪声来自DAC3482EVM的任何4 SMA 输出。   DAC的GUI选项卡“数字”“DAC增益”(从1到15不等)对物理输出或HSDCPro GUI的最小/最大DAC代码都没有影响(+/-32k为满刻度)。  我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    您可以发送具有0VDC偏移的参考时钟,因为EVM已对此进行了准备。

    为我提供的示例编写寄存器的文件附在此处 e2e.ti.com/.../1030.DAC3482_5F00_FDAC_5F00_500MHz_5F00_2xint.txt</s>3482

    如您所见,DAC3482EVM GUI附带了一些寄存器设置,但此示例是我创建的,用于说明如何使用PLL。 遗憾的是,没有文件存储库。

    如果对GUI文件进行了更改,我建议重新安装GUI以确保恢复出厂设置。

    需要注意的一个极其重要的事项是,您必须以管理员身份安装并运行DAC3482EVM GUI (每次)。 我注意到,如果你不这样做,它将不会可靠地写入寄存器。 这可能是您未看到输出的原因。

    此致,