This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:DAC902

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC902EVM, DAC2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/644626/dac902-dac902

部件号:DAC902
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVMDAC2902

您好,

  • 最低采样率是多少? 如果我理解正确,则其最小采样速率为125MSPS,我们需要最小采样速率80MSPS。
  • 他的评估板是DAC902EVM? 它是否连接到TSW1400?

谢谢!

印巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inbal,

    最小采样速率为125MHz。 DAC902EVM将与TSW1400EVM配合使用。 该部件可能会在125MHz以下正常工作,但 性能 不会得到保证。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    DAC2902怎么样? 他的最低采样率是多少?

    此致,
    印巴