This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:与具有PC的EVM通话?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, ADS1259EVM-PDK, TIPD188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633497/ads1259-talking-to-the-evm-with-pc

部件号:ADS1259
主题中讨论的其他部件:, MSP-EXP430F5529,TIPD188,ADS1262

大家好,

我的客户在其系统中设计了ADS1259,并且刚刚订购了他们的第一个产品板。 作为初始评估的一部分,他们希望能够从 具有USB/SPI接口的PC与此芯片进行通信,以便对其进行配置并获取一些读数,以便我们证明硬件。  这是必要的,因为它们的控制器板尚未就绪。

 

TI ADS1259EVM-PDK似乎未提供此类功能。 但是,他们从National Instruments http://www.ni.com/tutorial/4692/en/中发现了一个潜在的解决方案。 我们想知道我们是否应该考虑其他方式,或者您是否认为这款NI产品是一个好选择。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    正确,ADS1259EVM-PDK并不容易支持对自定义软件的单独测试。

    虽然我没有使用过这种特殊的NI设备,但我以前曾推荐过它,这可能是一个很好的选择,不需要太多的设置,因为NI通常提供软件库来帮助您入门。

    我唯一的其他建议是使用另一个具有SPI的微控制器分路板,如MSP430启动板之一。 但是,如果有一个我已经熟悉的主板并且有一些软件,我可能只会选择这条路...如果他们愿意试用MSP-EXP430F5529 LaunchPad,那么TIPD188 (www.ti.com/.../tidcan1)中包含一些ADS1262示例代码 ,可以提供一个起点。

    此致,
    Chris