请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1259 主题中讨论的其他部件:, MSP-EXP430F5529,TIPD188,ADS1262
大家好,
我的客户在其系统中设计了ADS1259,并且刚刚订购了他们的第一个产品板。 作为初始评估的一部分,他们希望能够从 具有USB/SPI接口的PC与此芯片进行通信,以便对其进行配置并获取一些读数,以便我们证明硬件。 这是必要的,因为它们的控制器板尚未就绪。
TI ADS1259EVM-PDK似乎未提供此类功能。 但是,他们从National Instruments http://www.ni.com/tutorial/4692/en/中发现了一个潜在的解决方案。 我们想知道我们是否应该考虑其他方式,或者您是否认为这款NI产品是一个好选择。
谢谢!
Brian