This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL040:ADC放大器出现错误行为

Guru**** 2582305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633192/adc12dl040-adc-amplifier-exhibiting-incorrect-behavior

部件号:ADC12DL040

我正在设计一个包含ADC12DL040 ADC的系统。 数据表的第27页给出了以下示例原理图,用于根据ADC的输入要求将单端信号转换为1V +/-0.5V差分信号:  

下表列出了未指定电阻器的值:  

我的信号输入范围为0-0.5V,因此我使用了第二排中的电阻值。 我尝试用以下原理图模拟LTSPICE中的amp:  

但是,模拟0-0.5V直流线性扫描会产生以下输出,而不是两个1V +/-0.5V信号:  

是否有任何电路出错的想法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William

    我们正在研究这个问题。

    有人会尽快回复更多信息。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    我使用了Tina (. ) 模拟电路。 这是我使用 的e2e.ti.com/.../AnalogueInput_5F00_0to0.5V.TSC文件

    看看电路,你可以看到我把馈入OP4同相输入的直流电压绑定到OP3同相输入中。 这样,两个输入将共享1V的直流偏移(共模),并且相位偏差为180度(90和-90)。 此外,您会注意到VIN+和VIN-的输出振幅为1V。 这符合数据表(如下所示)中1V +/-0.5V的要求。

    这是您想要的吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实解决了我所寻找的问题。 您的电阻值也与数据表建议的值不同,如预期。 希望可以更新数据表以解决此问题。